ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Unter den über 40.000 Produktcodes, welche ab Lager lieferbar sind, bietet ELESA auch ein umfangreiches Angebot an Standard Normelementen in der ELECOLORS* Chrompalette: orange, grau, gelb, blau, rot und schwarz.
WENN FARBE WERTVOLL IST
Der Einsatz von Farbe bietet den perfekten aestethischen Einklang zwischen den Elementen und den Maschinen, an denen sie zum Einsatz kommen. Somit wird die Wertschätzung erhöht und auch die Qualität. Darüberhinaus werden durch den Einsatz von farbigen Elementen veschiedene Maschinenfunktionen besser wahrgenommen, was wiederum zur Sicherheit beisteuert.
Elesa verpflichtet sich nicht nur Normelemente in höchster Qualität zu liefern, sondern auch hinsichtlich Aestethik. Die verwendeten Farben werden durch einen farbmetrischen Spektrodensitometer komtrolliert, um höchste Farbbeständigkeit und Farbgleichheit zu gewährleisten, dies nicht nur während des Herstellungsprozesses, sondern auch während des gesamten Lebenszyklus der Elemente.