ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Der neue Bügelgriff mit Sicherheitsschalter und LED-Anzeige überzeugt die Jury und gewinnt den LEAP Silver Award.
LEAP (Leadership in Engineering Achievement Program) ist ein internationaler Wettbewerb, der die innovativsten Produkte im Bereich Maschinenbau und Elektronik für das Industrial Design Engineering auszeichnet. Was diesen Wettbewerb von vielen anderen unterscheidet, ist nicht nur die Beteiligung einer Jury von unabhängigen Fachleuten, sondern auch die Beteiligung der Ingenieurgemeinschaft.
Wenn ein Produkt von Grund auf geboren wird um eine einzigartige, intelligente, qualitativ hochwertige und garantiert leistungsfähige Lösung anzubieten, dann überzeugt es nicht nur die Kunden, sondern auch die Jurys und die Fachwelt!
Ergonomisch und kompakt, aus glasfaserverstärktem Thermoplast, selbstverlöschend UL-94 V0, mit einem monostabilen Sicherheitsschalter, der eine ordnungsgemäße Unterbrechung des Stromkreises gewährleistet. So garantiert der neue M.2000-SMW Bügelgriff höchste Sicherheit für den Anwender.
Die RGY (rot, grün, gelb) LED Streifen aus Polycarbonat können so konfiguriert werden, dass jede Farbe einen anderen Status der Maschine anzeigt. Die elektrischen und mechanischen Eigenschaften des Sicherheitsschalters ermöglichen die Integration des M.2000-SWM Bügelgriffs in ein Sicherheitssystem. Als Griff vereint er in einem einzigen Produkt die Funktion eines Signallichts und die eines Schaltkastens mit Sicherheitskontakten in 2NC oder 1NO+NC Konfiguration.
Für eine ästhetische korrekte Kombination bietet Elesa auch den passenden Brückengriff ohne elektrischer Schaltfunktion an - M.2000. Dieser ist ebenfalls aus Thermoplast, selbstverlöschend nach UL-94 V0. Die Montage erfolgt über die Rückseite.