ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Der HCX. Ölstandanzeiger ist aus transparentem Kunststoff, Thermoplast. Die beiden Körper sind per Ultraschall verschweißt, und somit perfekt abgedichtet. Die Abdichtung wird durch elektronische Überwachung zu 100% während des gesamten Prozesses gewährleistet, zusätzlich durch Tests im Elesa Labor.
Das Muster ist in einem Tank installiert. Eine Pumpe füllt den Tank und erhöht den Öldruck, der mit einem Manometer gemessen wird.
Der Labortest zeigte, dass das Ultraschallschweißen bis 29 bar aushält. Ein viel höherer Druck als wie bei herkömmlichen hydraulischen Systemen, wo in der Regel unter normalen Betriebsbedingungen etwa 2-3 bar üblich sind.