• Focus Produits

Indicateurs électroniques de position sans fil

8 juil. 2025

L'auteur: Elesa S.p.A.

Temps de lecture: minutes

TAG_elenco_prova.jpg Configuration efficace de la machine
⯀ À l’aide de l’unité de contrôle UC-RF, connectée au PLC de la machine au moyen d’un des bus disponibles, il est possible de configurer à distance chaque paramètre pour chaque indicateur de position connecté. Ces paramètres comprennent : position cible, pas, orientation de l’écran, sens de rotation, résolution, etc.
⯀ La position actuelle et la position cible sont affichées sur l’écran LCD de l’indicateur.
⯀ L’opérateur règle manuellement la position des arbres de commande, en suivant les indications affichées à l’écran, telles que les flèches indiquant le sens de rotation de l’arbre.
⯀ Le PLC de la machine, via l’unité de contrôle UC-RF, peut facilement vérifier que tous les arbres de commande ont été positionnés correctement et que la configuration est terminée.
TAG_elenco_prova.jpg LED
Quatre LED placées sur l’unité de contrôle UC-RF permettent à l’opérateur de vérifier que l’installation est correcte et que les données sont transmises.
TAG_elenco_prova.jpg Connexion entre indicateurs et unité de contrôle UC-RF
Elesa permet d’identifier chaque indicateur en attribuant un numéro unique. Une fois la connexion avec une unité de contrôle établie, la communication aura lieu exclusivement à travers cette unité, empêchant ainsi tout échange de données avec d’autres unités présentes dans le même environnement de travail. Chaque unité de contrôle peut surveiller jusqu’à 36 indicateurs en même temps. De plus, l’unité de contrôle vérifie et communique au PLC la qualité de la transmission avec les différents indicateurs.
TAG_elenco_prova.jpg Sécurité
Le système garantit la qualité de la production, en bloquant la machine jusqu’à ce que la configuration soit terminée, ce qui améliore le processus de production.
TAG_elenco_prova.jpg Protection du système
La communication via radiofréquence entre l’unité de contrôle UC-RF et les indicateurs peut avoir lieu également dans des environnements où sont présents des réseaux Wi-Fi, Bluetooth, cellulaires, etc. De plus, étant donné que les indicateurs et l’UC-RF communiquent à travers un protocole prioritaire Elesa, il n’est pas possible d’accéder au PLC via l’UC-RF.

image.png

TAG_elenco_prova.jpg Écran clignotant
Lorsque l’indicateur reçoit une nouvelle position cible de l’UC-RF, l’écran commence à clignoter, indiquant que la position est incorrecte. La distance jusqu’à la nouvelle position cible et le sens de rotation de l’arbre s’affichent à l’écran. Lorsque l’opérateur atteint zéro, l’écran s’arrête de clignoter pour indiquer que la nouvelle position cible est atteinte et la position actuelle s’affiche.
TAG_elenco_prova.jpg Contrôle et remplacement de la batterie
L’indicateur transmet constamment à l’unité centrale l’état de charge de la batterie, pour en permettre le remplacement, le cas échéant. L’indicateur est en mesure de conserver la position et les données recueillies lors du paramétrage durant le temps nécessaire au changement de la batterie.
 image.png



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Demande d'information
Toutes les news