AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Elesa - L'assistance technique Elesa est différente !
23 janv. 2020
Temps de lecture: minutes
Récemment, Elesa a signé un contrat avec A2A - avec effet du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, renouvelable d'année en année - pour utiliser dans son usine de production de Monza uniquement de l'électricité provenant de sources 100% renouvelables, c'est-à-dire de l'énergie produite grâce à l'utilisation de ressources naturelles (eau, soleil, vent, marées, chaleur géothermique, etc.) qui n'impliquent donc pas d'émissions de CO2 (qui sont plutôt produites par combustion, par exemple le charbon, le pétrole et le gaz).
Dr Andrea Bertani, directrice exécutive - Finances et administration, explique :
"Cet approvisionnement coûtera un peu plus cher, mais nous pensons que cet effort et bien d'autres doivent être faits par tout le monde (entreprises, citoyens, gouvernements) pour réduire les émissions mondiales le plus rapidement possible et les ramener à zéro d'ici 2-3 décennies : un objectif, et un défi d'une difficulté jamais rencontrée auparavant par la civilisation humaine et qui ne peut être atteint que si nous considérons tous cela comme une urgence et nous comportons en conséquence."
A2A, le principal fournisseur national italien d'électricité, accorde une plus grande priorité aux sources renouvelables à l'énergie hydroélectrique produite avec de l'eau provenant de réservoirs situés dans les Alpes italiennes, non loin du site de production d'Elesa à Monza, l'eau représentant également l'une des rares sources renouvelables stockables.
L'eau est un élément qui se renouvelle continuellement selon son cycle naturel et constitue l'une des principales ressources alternatives aux combustibles fossiles pour la production d'énergie.
Les centrales hydroélectriques d'A2A sont à la fois au fil de l'eau, utilisant directement le débit d'un cours d'eau, et à stockage, utilisant des barrages pour collecter l'eau en amont des centrales.
Une partie substantielle de ces plantes est située dans des zones de haute valeur naturaliste comme le Parc National du Stelvio, c'est pourquoi A2A opère au quotidien, avec la conscience que son utilisation s'accompagne constamment d'une gestion correcte et d'activités de protection et de sauvegarde.
ELESA se met au vert !
Le contrat signé est garanti par un certificat officiel A2A.