• Yritysnäkemykset

ELESA aina teknisten haasteiden puolella

7.7.2023

Lukuaika: minuuttia

Also this year Elesa supported the Dynamis PRC Team, Racing Department of the "Politecnico di Milano".
Carlo Bertani, Managing Director, took part at the Roll Out 2023 during which the car was unveiled. It will participate - together with the other most important engineering schools in the world - in some races of the international circuit "Formula SAE".
"Elesa support to the Dynamis Team consists of two products supplied free of charge (some ISO 7379 standard components which are inside the car itself and an ETH.28 handle which is used on a battery pack trolley necessary at the pits) as well as a relevant financial contribution".



Header

Tietopyynnöt

* pakolliset kentät


Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.

Viimeisimmät uutiset

Kaikki uutiset

Tilaa uutiskirje

Viimeisimmät tiedot Elesan tuotteista ja palveluista

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.
Tietopyyntö
Kaikki uutiset