AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Elesa - Nouvel îlot de travail robotisé
25 juin 2021
Temps de lecture: minutes
La collaboration entre les deux groupes a donné naissance à une cellule robotisée de type mixte, pleinement opérationnelle depuis quelques mois, capable de réaliser de manière autonome jusqu'à 90 % du processus de fabrication des moules et qui permet de réduire le temps nécessaire mais, en même temps, d'améliorer la flexibilité de la production. Une solution complète, techniquement raffinée et assez innovante.
La cellule comprend une fraiseuse 5 axes, une machine d'enfonçage par électroérosion (électroérosion), une CMM (machine à mesurer tridimensionnelle) et une unité de lavage. Les équipements, automatismes et logiciels de gestion créés par System 3R, de GF Machining Solutions, transforment la cellule en une entité unique, programmable par un seul opérateur et autonome sans supervision.
Le système, qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans un environnement à température et humidité contrôlées, a déjà été apprécié en apportant de nombreux avantages, contribuant ainsi à accroître encore la capacité de l'entreprise à créer des moules pour de nouveaux produits. Tout cela grâce à l’amélioration du savoir-faire et du pourquoi techniques internes et au développement de compétences nées de l’utilisation de technologies portées par l’informatisation.
La création de la nouvelle cellule de travail robotisée pour la construction des moules a nécessité 12 mois de travail. Après les six premiers mois, au cours desquels la zone destinée à contenir la cellule robotique de type mixte a été construite et équipée, au cours des six mois suivants, GF Machining Solutions a pu installer et tester l'ensemble du système.
Plus de 1 000 heures de formation et de tests ont été dédiées à l'optimisation et à la stabilisation du processus technique pour garantir le bon fonctionnement de l'IRCS qui, grâce à la qualité de construction des machines GF Machining Solutions et à l'autonomie de la cellule robotique, est aujourd'hui capable de garantir une précision d'usinage jusqu'à 5 microns.
Une fois de plus, Elesa décide d'investir et de se concentrer sur l'avenir pour continuer à offrir compétence, qualité et fiabilité dans les plus brefs délais et pour continuer à innover également dans la création de moules pour de nouveaux produits.